This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2803X ISO(TMS320F28035) Driver dual DRV8312 Motor driver

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

請教目前正在使用DRV8312-C2-KIT ,我司目前想開法C2000 系統開發Driver dual DRV8312 Motor driver 不知是否可行?

主要幾個疑問請教:

1. 以這塊Kit board 目前已經使用10 各 ADC_IN,僅剩6各ADC pin 可以使用. Ia/Ib/Ic 一定要detector 各兩pin嗎?是否可以給另一顆Motor driver 使用?

2. demo board (CC2803x) code size 是否足夠Driver dual motor.

3. MCU 處理速度是否夠快.

4. 是否有SVPWM(Space Vector PWM) 功能?

  • 1 请问你是要做有传感还是无传感控制?是用instalspin算法吗? mcu的处理速度以及codesize都要看你具体要实现哪些功能,如果你仅仅实现类似于例程那样简单转起来 应该没问题 如果你要实现复杂的控制并且加一些外围功能 那有可能不够。 用2803x做两个电机控制有点不够哈。

    svpwm是一种算法 用软件编写 与具体的mcu型号无关

  • 感謝解決疑惑.

    1. 我是要做無傳感器用.

    2. 因目前已購買DRV8312-C2-Kit  BD,短期會使用instalspin算法,也會在這板子上開發.

    3. 若2803x 控制兩顆Motor Driver 不夠,是否有推薦的MCU 規格.

  • 建议你可以使用28075芯片 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。