This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用的标准的LAUNCHXL-F28379D电路板,SYS/BIOS版本为6.50.0.10,
程序下载之后可以运行,但是重新上电之后不能启动,LED没有变化。
哪位大神用过这个,或者有相关的例程请给参考一下。
多谢
采用的标准的LAUNCHXL-F28379D电路板,SYS/BIOS版本为6.50.0.10,
程序下载之后可以运行,但是重新上电之后不能启动,LED没有变化。
哪位大神用过这个,或者有相关的例程请给参考一下。
ERIC:
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html
这里面有针对C2000 RTOS的安装包,里面应该有C2000的例程,你可以参考一下。
在RTOS上没什么太多经验。
但如果上电启动不了,则表示芯片不能正确引导跑到main中,那么你要看三点:
1. 有没有用flash的cmd.
2. GPIO72,GPIO84需要上拉, boot to flash.
3. 应该要有code start . asm的文件才行。
<Linking>
"../TMS320F28379D.cmd", line 113: error #10099-D: program will not fit into available memory. placement with alignment/blocking fails for section "codestart" size 0x2 page 0. Available memory ranges:
BEGIN size: 0x2 unused: 0x0 max hole: 0x0
error #10010: errors encountered during linking; "f28379d_bios.out" not built
发现例程里面都有F2837xD_CodeStartBranch.asm,可能是这里的问题,不过加进来之后就连接不通过。
不知道哪里配置出了问题。
谢谢