This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

instaspin FOC 采用motorware中lab3a程序,带电机参数辨识,启动后,电机啸叫,不转。使用的是ti的高压套件HVMTR EVM(搭配28027)

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

使用motorware中的lab3a的程序,电机在启动时会计算电机定子内阻和ADC 电压电流的偏移量,但是一旦启动电机就啸叫,转子抖动,根本转不起来!使用的是ti的高压套件HVMTR EVM(搭配28027,用外部仿真器) 。

  • 产生这类问题一般是InstaSpin估算的角度出现问题,算法找不到真实转子位置了,在一个平衡点附近产生高频振荡。

    可能原因可以重点关注下面几个方面:

    1),电机参数是否匹配,错误的电机参数会导致角度估算异常,可以尝试运行InstaSpin的参数辨识功能,极对数需要人为手动输入确定。

    2),启动的直流拉动和开环拉动阶段进行不正常或时间太短,InstaSpin算法在正常工作之前,需要用开环将电机拉转,如果开环阶段没能将电机拉动,则InstaSpin将无法锁定转子位置,有可能会产生上述现象

    上面两个方面是简单分析后可能性比较大的原因,不过实际可能原因会有很多,所以还需要进一步做测试来进行确认。

  • 我是用的LanchPAD 28069M 对电机辨识也出现类似情况,电机型号是MN505-S KV320 28极的 不知道lab02c能不能支持辨识,我尝试了多种频率都没有成功