在这个论坛是不是99.99%的问题都找不到答案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好, TI Designs: 参考设计库有 1,000 多种电源参考设计,可以根据您的需求到以下链接进行搜索:mou 说:现在有个1200W 电源案子
输入 AC 90-264 输出12V 100A
IT 工程师能否帮忙提供整套的数字电源控制解决方案
我再 数字电源主页里面看见TMS320F2803x 这个有完整的设计方案吗?
请问 编程用C语言还是C和汇编 2种都要用到。
以前未用过贵司的MCU
感谢~
如果有 可以发送到我的公司邮箱 tb.mou@in-shin.com.cn
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/refdesignsearchresults.tsp
尝试通过TI官网->在应用与设计板块下的TI Designs。