采用ti官方的fft代码来进行傅里叶计算,在ram中能够正常运行,但是移植到flash中后会出现和运算错误,所有的运算结果都是NaN,请问是不是哪里出了问题?应该如何解决呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用ti官方的fft代码来进行傅里叶计算,在ram中能够正常运行,但是移植到flash中后会出现和运算错误,所有的运算结果都是NaN,请问是不是哪里出了问题?应该如何解决呢?
问题解决了,将fft计算过程中用到的数组通过#pragma DATA_SECTION(RFFToutBuff,"RFFTdata2");复制在固定的ram位置,就解决了,具体的原因现在还尚不清楚。总之谢谢你的解答
你好,你的意思是不是代码运行时并不会自动在芯片的RAM 中分配函数的空间,这个空间需要自己定义?可是我程序中除了FFT部分,其他定义的数组都是可以使用的。
我没有用过fft,看了下例程代码,其实我之前说的和你这个情形还不一样。
不过,对于你的问题和你的解决方案,例程里,rfft 的应用c文件里本来就有这句数据空间的指定,你之前可能没有注意到。
“ #pragma DATA_SECTION(RFFTin1Buff,"RFFTdata1"); //Buffer alignment for the input array,
float RFFTin1Buff[RFFT_SIZE]; //RFFT_f32u(optional), RFFT_f32(required)
//Output of FFT overwrites input if
//RFFT_STAGES is ODD
#pragma DATA_SECTION(RFFToutBuff,"RFFTdata2");
float RFFToutBuff[RFFT_SIZE]; //Output of FFT here if RFFT_STAGES is EVEN
”
因为cmd里,本来也已经给出了该数据空间的内存分配。
“
RFFTdata1 : > RAML4, PAGE = 1, ALIGN(512)
RFFTdata2 : > RAML5, PAGE = 1
RFFTdata3 : > RAML6, PAGE = 1
RFFTdata4 : > RAML7, PAGE = 1
”
我理解之所以cmd需要单独给用户定义该fft 的数据内存分配是因为:
1. 如果你直接用默认的数组定义 float32 xxx, 编译器会把数据放在.cint 和.ebss 里 (见下表)。而这样子,cmd文件里,对这些基本section的内存分配起始地址和技术地址比较随意,也有好些section 复用在某些ram里。(当然你也可以指定,根据数组需求的大小)
|
Section Name |
Description |
Section Type |
Link Location |
|
.text |
Executable code and constants |
Initalized |
Load into non-volatile memory: Flash Run time critical code in SARAM Note (1) |
|
.cinit |
Initalized global and static variables |
Initalized |
Non volatile memory: Flash |
|
.econst |
Constant data (e.g. const int k = 3;) |
Initalized |
Non volatile memory: Flash |
|
.switch |
Tables for switch statements |
Initalized |
Non volatile memory: Flash |
|
.ebss |
Global and static variables |
Uninitalized |
Volatile memory: SARAM |
2. 而 fft出错的主要原因是,rfft的asm 代码里,强调了开始的数据地址要对齐到 包含 整数倍的 FFT size 的内存大小。这里给的是512. 所以,cmd里直接给你做好了。否则, 随意分配的结果 会导致出错。 但是: “If you do not wish to align the input buffer ; then use the RFFT_f32u function. Using this function will reduce cycle performance of the algorithm”
“
; FILE: RFFT_f32.asm
;
; TITLE: Real FFT
;
; DESCRIPTION:
;
; This function computes a real FFT. The input buffer must be aligned to
; a multiple of the FFT size. If it is not aligned then the output buffer
; will yield invalid results. If you do not wish to align the input buffer
; then use the RFFT_f32u function. Using this function will reduce cycle
; performance of the algorithm.
;
”