scia串口接收功能,在仿真状态及退出仿真后,一直正常接收串口数据,但只要重启,就不能就收数据了,发送不受影响,请问各位大师,看是否遇到过这种情况,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看看我的配置 SciaRegs.SCIFFTX.all= 0xE040; //SCIA发送寄存器配置:发送缓冲区复位 + 发送缓冲区增强被使能 + 重新启动发送操作 + 清除TXFFINT标志 SciaRegs.SCIFFRX.all= 0x206b; //SCIA接收寄存器配置:接收缓冲区复位 + 清除TXFFINT标志 + RX FIFO接收缓冲区中断使能 +接收11个字节 SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST = 0; //FIFO缓冲区为空(做个试验,这个位置写入数据,不影响接收,以后要注意) SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIL = 11; //FIFO缓冲区一次接收11个字节,最多16个 SciaRegs.SCIFFCT.all= 0x0; //SCIA缓冲区控制寄存器 SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007; //通讯控制寄存器(1 stop bit、No loopback、No parity、8 char bits,异步模式,空闲线协议) SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0003; //SCI控制寄存器1:发送使能 + 接收到的数据存储在SCIRXEMU和SCIRXBUF中 SciaRegs.SCICTL2.all = 0x0003; //SCI控制寄存器2:使能RXRDY/BRKDT中断 + 使能TXRDY中断 SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA = 1; //使能RXRDY/BRKDT中断 SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA = 1; //使能TXRDY中断 SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000; //波特率控制寄存器:BRR = 15M/(9600*8)-1 = 194(0x00c2)(注意:所谓9600并不是真的9600,而是接近值) SciaRegs.SCILBAUD = 0x00c2; //115200=0x000e;9600=0x00c2; SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023; //SCI控制寄存器1:SW复位 + 发送使能 + 接收到的数据存储在SCIRXEMU和SCIRXBUF中 SciaRegs.SCICTL1.bit.RXENA = 1; //接收使能 SciaRegs.SCICTL1.bit.TXENA = 1; //发送使能
看看我的配置
SciaRegs.SCIFFTX.all= 0xE040;
SciaRegs.SCIFFRX.all= 0x206b;
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST = 0;
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIL = 11;
SciaRegs.SCIFFCT.all= 0x0;
SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007;
SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0003;
SciaRegs.SCICTL2.all = 0x0003;
SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA = 1;
SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA = 1;
SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;
SciaRegs.SCILBAUD = 0x00c2;
SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023;
SciaRegs.SCICTL1.bit.RXENA = 1;
SciaRegs.SCICTL1.bit.TXENA = 1;