hi: TI 的工程师你好?
我这边硬件平台是 TMSF28069 加载 的 iqmath_fpu32.lib 打开 fpu32 --opt_level off --opt_for_speed 2 --fp_mode strict
使用中 有几点疑问,麻烦解答一下,谢谢
1:在编译时 MATH_TYPE = FLOAT_MATH 选择浮点时没有问题, 但是在选择 MATH_TYPE = IQ_MATH 定点时就会有如下这样的 warning ,不知是怎么引起的该怎么消除,
2:在出现上面警告时发现 计算上面的 函数的 结果是对的, 但是 计算的时间是有明显的差异的
以_IQsin为例 执行_IQsin 1万次 在MATH_TYPE = FLOAT_MATH 时需要 9.06-1.326 = 7.734ms 在MATH_TYPE = IQ_MATH 时需要 7.160-1.326 = 5.834ms
请问这时我的 IQmath_fpu32.lib 使用的是否有问题
3:在上面的情况下我发现 做 float*float 的时间 几乎 和 long*long的时间 所以 我想请问 在浮点计算时 TI 是否也提供了 对这样 的 _IQsin 等 复杂函数的运算库, 具体要怎么做? 在 motoware 里 的 2806xRevB_FastSpinROMSymbols_fpu32.lib 是干什么用的 添加进工程后, 在工程的.cmd 文件里要修改吗?
Description Resource Path Location Type
#16002-D build attribute vendor section TI missing in "../F2806X/F2806x_lib/iqmath_v160/lib/IQmath_fpu32.lib<IQ24cos.obj>": compatibility cannot be determined leopard C/C++ Problem
#16002-D build attribute vendor section TI missing in "../F2806X/F2806x_lib/iqmath_v160/lib/IQmath_fpu32.lib<IQ24div.obj>": compatibility cannot be determined leopard C/C++ Problem
#16002-D build attribute vendor section TI missing in "../F2806X/F2806x_lib/iqmath_v160/lib/IQmath_fpu32.lib<IQ24exp.obj>": compatibility cannot be determined leopard C/C++ Problem
#16002-D build attribute vendor section TI missing in "../F2806X/F2806x_lib/iqmath_v160/lib/IQmath_fpu32.lib<IQ24sin.obj>": compatibility cannot be determined leopard C/C++ Problem
#16002-D build attribute vendor section TI missing in "../F2806X/F2806x_lib/iqmath_v160/lib/IQmath_fpu32.lib<IQ24sinPU.obj>": compatibility cannot be determined leopard C/C++ Problem
#16002-D build attribute vendor section TI missing in "../F2806X/F2806x_lib/iqmath_v160/lib/IQmath_fpu32.lib<IQ24sqrt.obj>": compatibility cannot be determined leopard C/C++ Problem
#16002-D build attribute vendor section TI missing in "../F2806X/F2806x_lib/iqmath_v160/lib/IQmath_fpu32.lib<IQ24toF.obj>": compatibility cannot be determined leopard C/C++ Problem
#16002-D build attribute vendor section TI missing in "../F2806X/F2806x_lib/iqmath_v160/lib/IQmath_fpu32.lib<IQmathTables.obj>": compatibility cannot be determined leopard C/C++ Problem
#16002-D build attribute vendor section TI missing in "../F2806X/F2806x_lib/iqmath_v160/lib/IQmath_fpu32.lib<IQNexpTable.obj>": compatibility cannot be determined leopard C/C++ Problem