This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用DSP F28M35程序能够正常下载完成但是感觉DSP根本就没有工作,检查电源,晶振和复位引脚都没有问题,还有什么原因会导致DSP不能工作???????????请各位大神指教
是按照帖子中给出的步骤进行调试吗?http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/19281.aspx
我做很多板子只有其中三块出现这种状况,应该不是这种原因吧都是按照相同的方法烧写的程序
可以换一下MCU试一下,也有可能焊接不良。
看看Errata和IC Silicon Rev中是否有用到的功能!我去年就出现你说这种情况,最终发现有的芯片是Rev A,有的是Rev B,而Rev A的IPC是有bug的。就是举个例子。
仔细看看Errata,上面应该有解决、规避办法!
FYI!
但是感觉不像啊,两块板子的现象是一样的而且管脚太多了换芯片是最后的方法了吧,还有其他能想到的原因吗
Errata和IC Silicon Rev这些东西在哪有啊,那你的意思就是你遇到的A版本是不能用的吧,还是存在解决办法,DSP接触不多,请指教