DRV8301-69M-KIT + LVSERVOMTR,使用InstaSPIN-MOTION GUI进行评估时出现问题,第一步电机辨识正常辨识,电机惯量也是显示成功识别(但识别过程电机似乎是在乱转,基本上是小范围抖震,没有完整转一周),但是进行速度控制时原地抖震,小范围不停正反转,无法正常运行。不知道问题出在哪里了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8301-69M-KIT + LVSERVOMTR,使用InstaSPIN-MOTION GUI进行评估时出现问题,第一步电机辨识正常辨识,电机惯量也是显示成功识别(但识别过程电机似乎是在乱转,基本上是小范围抖震,没有完整转一周),但是进行速度控制时原地抖震,小范围不停正反转,无法正常运行。不知道问题出在哪里了?
DRV8301-69M-KIT + LVSERVOMTR,使用InstaSPIN-MOTION GUI进行评估时出现问题,第一步电机辨识正常辨识,电机惯量也是显示成功识别(但识别过程电机似乎是在乱转,基本上是小范围抖震,没有完整转一周),但是进行速度控制时原地抖震,小范围不停正反转,无法正常运行。不知道问题出在哪里了?
ERIC:
应该是惯量识别有问题。
你用这个例程来识别:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_motion\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xM\projects\ccs\proj_lab05c
今天我发现InstaSPIN UNIVERSAL GUI而不是InstaSPIN-MOTION GUI有些功能是可以的,比如可以速度控制了。我怀疑InstaSPIN-MOTION文件下的appProgram.out有问题,请问有没有可完整测试InstaSPIN-MOTION功能的appProgram.out文件?
ERIC:
有呀,你下载motorware吧,然后用motion里面的例程编译,生成.out文件后,改名成appProgram.out,覆盖。
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_motion\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xM\projects\ccs
至于每个lab实现什么功能,则看文档:
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs
谢谢你的回复!可能我表达的意思不准确,现在是单独的每个lab是没问题的,可以实现相应的功能。但是套件配套的U盘不是有个InstaSPIN-MOTION GUI吗,它里面也有个appProgram.out,我用InstaSPIN-MOTION GUI配合这个appProgram.out是有问题的。问题的现象就是作第一步电机辨识没问题,但接下来电机无法旋转。我怀疑U盘中的appProgram.out是有问题的,并且这个appProgram.out文件和MOTORKITSCNCD69MISO中的文件是同一个,都不能用。
您好!
建议安装最新的CCSv7.2然后用Motorware中的例程来运行电机。
好的,谢谢你的回复!我现在用的是CCS6.2,问题是InstaSPIN-MOTION GUI中所带的appProgram.out并不是我编译产生的,而是它自带的,而且motorware中没有包含完整测试InstaSPIN-MOTION GUI的源码,只有分功能的lab实验。
您好!
Motorware里的例程是不需要GUI可以在CCS里直接运行的,这样可以更直接地进行相关参数修改和调试。
不是的,我想InstaSPIN-MOTION GUI进行评估,因为它的功能比较完整,而motorware中的lab功能都是独立的,好像没有一个完整全功能的lab。
现在的InstaSPIN-MOTION GUI只能进行电机识别,下面的步骤会有问题,不知道有什么办法可以解决?