想在高压套件上加一个开关与28069的一个IO口连接用于控制电机启停,我的思路是设置一个全局变量gSwitch读出此IO口的值,
然后gSwitch = gMotorVars.Flag_Run_Identify, 进而实现电机启停控制。但是这个全局变量就是加不进去,要么就是报错。
还有一个问题是gMotorVars.Flag_Run_Identify这种类型的全局变量似乎只能在proj_lab0xx.c文件中赋值,在其他的.c 和.h中都不能进行赋值,即使添加了相关的头文件都不行。
以上问题可能是我对于这种C/C++语言的应用不熟悉造成的,我想知道应该找哪本参考书或教程教我怎样在ccs中应用motorware例程
?