This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!我想咨询下TMDSHVBLPFCKIT这款样机更具体的使用手册和原理图吗?在BLPFC v1.0的文件夹里面的数据手册并不能解决我的问题,现在存在以下问题无法解决:
1.在这款EVM机上,有两个USB接口,一个是M5的JP1,一个是control card上的J1,我想咨询下我想把程序下到样机上,应该使用哪个接口?
2.我现在想把程序放在RAM中运行,应该怎么怎么做呢?现在的样机是先下到FLASH上,再用GUI实行控制,我想直接通过CCS进行程序的控制应该怎么做呢?
我想咨询下TMDSHVBLPFCKIT这款样机更具体的使用手册和原理图吗?
请您参考controlSUITE中doc,套件以及TMDSCNCD28035ISO原理图分别在:
C:\ti\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0\Hardware
C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2803xISOHWdevPkg
Dear Seven Han,
谢谢你的回答!但是这两个文档我都已经看过了,第一个BLPFC的文档只有M1和M4的详细原理图,其他几个部分都是没有的;另外,control card的原理图跟我买的EVM的不一样,我这个上面是有一个USB接口的。
最后,我有两个问题是希望你可以回答下:
1.这款EVM上有两个USB,哪一个才是用来下载程序的呢?
2.我如何才可以实现下程序到FLASH的时候就可以自动启动程序,而不需要启动GUI?
谢谢!希望得到你的回答
jiajian li1,
您是说买到的controlcard不是TI官网上给出的型号吗,还是只是版本号不同?我在官网看到的是上面的那个型号,那也会有word说明两者使用情况的,建议您细看下。
这两个原理图我都看过了,评估板的具体原理图只有一部分才有,但是我想看整个评估板每个部分的具体原理图。还有,希望可以看到滤波电感等元件的参数设计,还有工作原理图
Dear Seven Han,
谢谢你的回答!但是希望得到你对以下两个问题的回答:
1.这款EVM上有两个USB,哪一个才是用来下载程序的呢?
2.我如何才可以实现下程序到FLASH的时候就可以自动启动程序,而不需要启动GUI?
1.controlcard上的USB是接仿真器的
2.使用flash的cmd文件,boot模式选择get mode,即外部拉高gpio34与gpio37。