This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
程序下载至flash,可以在线仿真,重新上电程序无法运行,芯片复位端口有周期性复位。
GPIO84-87进行上拉配置,CMD文件也已配置。
看门狗已经关闭,外部复位引脚连线也已经断开
请问板子是TI的EVM板还是自己设计的呢?
您DEBUG时查看寄存器WDCR的WDFLAG位,判断是哪个source引起了复位。
自己设计的,查看过了,这个标志位是0,仿真时
是否有测下时钟输出是否正常?
时钟输出也是正常的
跟内核电压,io电压先后顺序有关吗,两者同时上电
时钟也没问题,28335对上电顺序是有要求的,但这个不会导致周期性复位呀,您还有其他板子吗?排除下焊接的问题。
好的,谢谢您啦
请问您问题解决了吗?
问题已经解决了,是板子焊接的问题,谢谢您了
OK,不客气呢,问题解决就好^_^。