我现在使用TMS320F28035
想实现如下功能,但是不知道如何实现:
1. EPWM1_A 和EPWM2_A 相同频率(可以动态调整), 相同占空比50%(固定不变), 需要形成90°的相位差.
2 EPWM1_B 和EPWM1_A 反向+死区 , 死区时间可以动态调整
3 EPWM2_B和EPWM2_A 反向+ 死区 , 死区时间可以动态调整
请问有好的解决方案吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在使用TMS320F28035
想实现如下功能,但是不知道如何实现:
1. EPWM1_A 和EPWM2_A 相同频率(可以动态调整), 相同占空比50%(固定不变), 需要形成90°的相位差.
2 EPWM1_B 和EPWM1_A 反向+死区 , 死区时间可以动态调整
3 EPWM2_B和EPWM2_A 反向+ 死区 , 死区时间可以动态调整
请问有好的解决方案吗
您好!
请到以下网址下载F2803x的ePWM手册:
www.ti.com/lit/spruge9e
其中第三章中就有关于不同拓扑下不同PWM模式生成的详细介绍及相关样例程序.