This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

instaspin motion使用过程中怎么保证电机不会被烧毁

如题目所说,我在使用有感位置控制模式中,电机是2000线的电机,额定电流4A,最大电流11.2A,我在user.h中如果电机最大

电流设置为4A电机扭矩明显偏低,但是如果设置为11.2A,万一发生堵转,电机非常烫手,必须马上关闭电源,我设置了最大

位置偏差为比较小的值,只能对付一些位置偏差较大的情况,但是如果是遇上偏差较小的情况,电机电流依然会很大,会

有烧毁电机的风险,请问如果解决这个问题?,这应该属于电机过载的情况。

  • InstaSpin提供给客户一个基础的电机无感算法。针对不同应用,客户可以加入自己应用相关的其他上层代码。

    如你描述的问题,可以在后台任务中加入过载保护代码,用来在检测到过载时将电机停转。