This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用内部基准 ADC输入带运放缓冲 使用示波器 万用表测量发现输入电压并没有发生变化
但是ADC测量值要么
第一次上电 897 896 898 896。。。
第二次上电 906 907 906 907 905。。。
第三次上电 926 927 926 927 925。。。
重复上电发现测量值在以上三组不同的值波动
但是输入电压没有发生变化
不知道为什么 每次只要不掉电,测量不会发生大的变化
但是反复上电断电时,ADC测量的偏置误差会发生最大20多个LSB的变化 不知道为什么 求解
AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = ACQPS[0]; \
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 1; \
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 0; \
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 0; /* 0x0 Dual Sequencer Mode, 0x1 Cascaded Mode*/ \
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 0x0; \
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 0x1; \
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ2 = 0x1; \
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1=0x1; /* enable SOC from EPWMA trigger*/ \
EPWM触发ADC采样
大概20多个mv吧 但是12位的ADC 这个误差感觉不太可能把
因为用万用表和示波器测量 实际电压没有发生变化 很稳定
但是28335的ADC采样却有这种问题
请问用示波器和万用表测得是电源侧电压还是ADCIN输入侧电压,因为电阻等电路元件有可能出现温漂,使输入到ADCIN端口的电压变化;
另外请检查一下芯片供电电压是否稳定,如果供电电压不稳,也会导致采样出现偏差.