请专家给解释下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请专家给解释下
请查看Concerto最新的TRM www.ti.com/lit/spruh22 1.12.7/8章节,里面有详细的说明。
简单来说,以flash的为例,对flash的操作(erase & program)都是通过同一个充放电的pump来完成的,由于M3和C28x都有各自的flash,因此同一时刻只能有某一个的flash被操作,这时就需要通过该寄存器设定pump分配给谁。
上面的回复里在括号已经说明了,操作包括擦除erase和烧写program。
flash的操作是需要电荷支持的,由于Concerto只有一个这样的源,所以在某一时刻只能有一个可以被操作。
程序的运行与flash的操作没有关系,所以C28x和M3的代码可以各自独立运行。
建议你仔细阅读一下上一回复中提到的章节。