Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
DSP28335主要利用了其中的SCI口和GPIO口。在板子上电后,复位引脚XRS引脚会产生周期性的信号,长度为17us,该信号应该是看门狗在不停的给芯片复位。复位引脚通过4.7K电阻上拉,经示波器测试,复位引脚与3.3V电压同时变化,即没有进入上电复位过程。上电时手动给复位引脚复位(将复位引脚接到地),看门狗仍不停给芯片复位,现象未消除。感觉不是因为复位引脚没有上电复位导致的看门狗工作。另外如果板子连接仿真器,看门狗停止复位,查看仿真器电路,TRST引脚需要接一个下拉2.2k电阻,实际电路中并未连接,焊接2.7k电阻后现象未消除。仿真器可以连接到板子上,但在程序烧录到flash中时,报错,此处应该还是由复位电路引起。
现在主要的疑问是看门狗计时器在我个人理解应该是上电后用软件进行配置启用的,怎的我现在木有写入程序,就启用了,个人理解可能还是由外部电路引起,但实在不知道外部怎样的电路可以引起看门狗动作?
现在用的仿真器电路在之前的项目应用中一直使用,未出现过该类问题,不知道怎的回事?
请各位大侠协助啊,谢谢啦