This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28069M,Flash 能够正确解锁,也能读出Flash API版本,但是运行 Flash_Erase出错

使用的FOC中的F28069M例程,在程序中添加Flah Programming 读写Flash的功能,能够正确解锁,也能读出Flash API版本,但是运行 Flash_Erase出错

错误提示  No source available for "0x3ff4fa" 

请问是哪里出了问题?

  • 这个是正常的。 这个地址在启动ROM中,引导ROM的源代码不在你的项目中, 因此,会提示No source available

    在库函数中也会发生这种现象。 只需在调试器中点击RUN即可,不会影响代码的执行。

  • 您好!谢谢的您的解答,我刚刚又运行了一下,点击RUN后,提示No source available后,就不再执行了。在定时中断中加了一个闪烁的LED,如果屏蔽了这个擦除函数,那么LED可以正常闪烁,可以给flash解锁,可以度API版本;但是加上这个擦数flash函数后就提示No source available,LED就不闪烁了,程序也停止运行了,多次点击RUN都是一个情况,这是怎么回事?

  • 看您的描述不像是程序停止运行了,建议您查看Flash2806x_API_Readme.pdf,Flash API code是否有搬移到ram,关闭中断等。

  • 楼主,你这个问题解决了吗?如何解决的,能否给个demo?谢谢啦!