1. DSP2812在RAM调试时候用到的链接命令文件,在有些教材里面提到采用F2812—EzDSP_RAM_lnk.cmd和DSP281X_Headers_nonBIOS.cmd两个命令链接文件,但是在HELLOWDSP教程里面只有一个SRAM.cmd.请教专家/工程师,究竟采用哪个好?是否可以通过调试的正确的话都可以?
2. DSP2812在flash烧写时候用到的链接命令文件,在有些教材里面提到采用F2812.cmd和DSP281X_Headers_nonBIOS.cmd两个命令链接文件,但是在HELLOWDSP教程里面只有一个flash.cmd.请教专家/工程师,究竟采用哪个好?是否可以通过调试的正确的话都可以?
3.在烧写flash时候源程序中必须加上代码转换源文件DSP281X_CodeStart_Branch.asm吗?
谢谢!