您好,目前想到了这样几个想法,请帮忙确认; 1. 用APWM产生36K信号触发ADC采样,ADC采样结束EOC每两次触发一次中断。---问题,ADC外部信号触发ADCSOC时,如果XINT2中断不使能的话,那么是不是只要XINT2输入端有脉冲信号,就可以自动触发采样不需要做任何其他的处理(例如,清楚一些标志位) 2. 采用DMA的方式,ADC采样完成两次,触发DMA中断,问题:DMA作为主中断是否可靠? 非常感谢,请尽快回复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,目前想到了这样几个想法,请帮忙确认; 1. 用APWM产生36K信号触发ADC采样,ADC采样结束EOC每两次触发一次中断。---问题,ADC外部信号触发ADCSOC时,如果XINT2中断不使能的话,那么是不是只要XINT2输入端有脉冲信号,就可以自动触发采样不需要做任何其他的处理(例如,清楚一些标志位) 2. 采用DMA的方式,ADC采样完成两次,触发DMA中断,问题:DMA作为主中断是否可靠? 非常感谢,请尽快回复
楼主你好!
两次ADC采样触发中断是可行的,如果使用XINT2的触发的话,而不使能XINT2中断的话,应该是不需要做特殊处理,但是XINT2边缘是要配置的,同时也要将相应的GPIO配置为XINT2使用,楼主可以试一下。
关于DMA做主中断是否可靠,不知道楼主具体是担心什么?DMA搬运完成数据以后,可以产生中断,这个没有问题啊!