代码量有可能会超出2812的片载FLASH空间, 想扩展片外FLASH,并将程序固化在片外FLASH中。如何将片外FLASH中的程序运行起来?想法:上电后将片外FLASH中存储的程序分段运行在片内RAM(运行速度要求高的程序段)、片载FLASH(速度低于内部RAM;高于外部RAM)、外部总线连接的外部RAM(速度最慢)。这种想法可以实现么?如何实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.引导ROM只能将片外SPI FLASH中的程序中下载至内部RAM,而内部RAM仅有18K word,承载不了大量的代码。
2.2812提供一种boot rom serial FLASH programming机制,并提供了一种SCI引导案例,这种方式是将引导程序放在内部RAM中运行,通过一种专用的FLASH API将接收到的应用程序写入片内FLASH.这个案例有一定的借鉴意义,该案例给出的应用程序代码量小于片内FLASH的存储空间。而我目前面临的问题是应用程序大于片内FLASH存储空间,又该如何将程序分别引导至片内FLASH和片外RAM中呢?