This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
请问C28346如何实现二次boot? 我这边拟采用SPI的boot模式,外部SPI Flash存储二次bootloader代码、主应用程序代码以及备份应用程序代码。通过二次boot代码实现主备应用程序的切换。请问是否有相关的设计支持和源码?
谢谢
TI没看到相关的例程
你如果直接从spi flash boot可以实现吗
二次引导可能需要你在第一次引导执行中配置好spi
接口 然后进行跳转 不好意思 具体没做过
你好,直接从SPI接口来boot外部SPI Flash里面的主应用程序是可以的。由于要做备份应用程序,需要二次bootloader程序进行切换。所以不知道二次bootloader该如何实现?
请问C28346如何实现二次boot? 我这边拟采用SPI的boot模式,外部SPI Flash存储二次bootloader代码、主应用程序代码以及备份应用程序代码。通过二次boot代码实现主备应用程序的切换。请问是否有相关的设计支持和源码?
Eric:
如果只是主备应用程序的切换,我认为只是需要在芯片入口处做好spi初始化,然后做一些跳转选择而已。
你可以参考这里的一些逻辑:
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5\f2803x_flash_kernel