This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

矢量控制dq轴电流无法跟踪目标值



如果不加电流环也不加速度环,ud和uq给定,电机可以旋转。如果不加电流环,只加速度环,ud设为0,ud是速度环pi输出,电机一开始有一个超调但是也可以稳定旋转。
但是如果加电流环,不加速度环,电机dq轴电流无法跟的上目标电流,调节pid参数没有效果,而且pi输出没有饱和。开始以为定位不准,导致电流没有解藕,调节初始相位确实可以使电流跟得上目标值,但是电机不一定能转起来。请问各位大佬这是什么问题?

  • 你的ipark.Angle是谁?是编码器的实际位置反馈还是设定值?若是固定设定值的话,电机是会转到某一位置就停那儿了,并且这时候若是用手转转轴的话会转不动

  • ipark.Angle等于park.Angle,两个都是光电编码器的实际反馈,不是一个固定值。

  • 电机可以用手转动,电机是空载

  • 1、给ud、uq电机能转,那电流环也应该能转才是啊,因为电流环的输出就是ud、uq,只不过是变化的而已。

    2、电流环跟不上目标电流,若是发生在电机转到最大转速之前,那肯定是pi参数不合适;若是发生在电机转到最大转速之后,那是必然的,因为此时电流环没用了。

    3、定位不准和电流跟踪有关系吗?调了初始相位就好了?你的初始相位具体指的是什么?是转子的初始位置吗?但它和电流跟踪没有关系啊

    4、有电流但转不起来,除了电流在q轴的分量太小产生的转矩克服不了摩擦外,就只能是dq电流的矢量和方向(若是id=0控制就是q轴电流方向)和转子磁极方向重合了,这时用手转的话会费力一些(相对于电机不上电时用手转)。可能与编码器反馈的位置相关。

    根据你提供的信息,我只能有以上反馈了,你可以从这些方面考虑下。若是还没有解决,可以提供更加详细准确的信息供大家分析。

  • 我也遇到类似的情形 我在跑快速电流环程序的level2 也就是电流开环时 检测反馈电流Ia ib为正弦波,然后经过Clarke park变换之后得到的Id Iq还是正弦波,按照我理解的这个地方应该是直流才对,不知道那个地方出现问题
  • 我的程序是自己编的,idiq应该是直流。我不太明白你的电流开环是怎么做的,我的问题是楼上的第四条描述的那种。