This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS6的使用问题



最近在调试程序,发现在使用CCS6的过程中有三个问题,不甚理解,希望专家能解答一下。

1. 在程序运行过程中,我想在线修改转速指令,比如从0.2改到0.4,在之前都是这么使用的,没有出现过问题。但是今天再运行就出现了修改为0.4然后按回车后又自动变回了0.2的情况,无法对指令在线修改了。重启了dsp以及ccs软件,但都是自动跳变回原来的数值,无法在线修改。这是为什么呢?之前一直是这么操作的。

2.想在当前的工程文件里新增加源文件,在工程文件上右键-New-Source File也的确可以加入c文件,但是加入的c文件路径却是并不位于程序的source文件夹里。这是为什么呢,如何设置才能让新增加的c文件和原来的source文件夹里的源文件一起?同理,h文件也存在这个问题。

3.这个问题也是顺着第二个问题的。我在source文件夹里加入了一个c文件,但是在ccs里却并未见到新增加的c文件,build后还是没有。也就是说source文件夹里的文件并没有和ccs里的文件保持同步?

  • 第一个不太了解 

    后面的建议你将源文件保存放到工程属性下搜索的路径下编译看看

  • 1.您检查相应的地址是否已经做了修改。

    2.在source文件夹中的c文件需要右键工程addfile,然后选择该文件才可以在ccs看到。

  • 1. 在程序运行过程中,我想在线修改转速指令,比如从0.2改到0.4,在之前都是这么使用的,没有出现过问题。但是今天再运行就出现了修改为0.4然后按回车后又自动变回了0.2的情况,无法对指令在线修改了。重启了dsp以及ccs软件,但都是自动跳变回原来的数值,无法在线修改。这是为什么呢?之前一直是这么操作的。

    这个问题因为没法帮你复现所以建议先试试打断点后修改,修改好了再运行,这样可以看看是不是程序自己改回去了。

    2.想在当前的工程文件里新增加源文件,在工程文件上右键-New-Source File也的确可以加入c文件,但是加入的c文件路径却是并不位于程序的source文件夹里。这是为什么呢,如何设置才能让新增加的c文件和原来的source文件夹里的源文件一起?同理,h文件也存在这个问题。

    如果是新版CCS应该是可以拖进去的。

    3.这个问题也是顺着第二个问题的。我在source文件夹里加入了一个c文件,但是在ccs里却并未见到新增加的c文件,build后还是没有。也就是说source文件夹里的文件并没有和ccs里的文件保持同步?

    需要使用菜单的Add existing才可以,一个文件在文件夹里和在工程里是两个概念哦。

    请采纳