This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP28335 主函数名称只能是main(),否则报错,请问怎么修改该名称?



大家好!

        我是DSP的初学者,想要修改主函数main()的名称,DSP应该是在启动的时候在汇编里面强制定义了,启动后运行直接指向函数main(),不知这个汇编段的位置在哪里,是在哪里进行定义的,我没有找到,也打不开2800_ml.lib库文件,还请高人指点这个汇编的具体位置,以及库文件的打开浏览方式,是否能够直接在汇编中修改成自己想要的名字,有什么规则?

         另外就是有没有更简单的方法,能用C语句在程序文件里进行主函数名称的修改?

         问题比较多,而且杂,还请各位帮忙,能给我留言,我是菜鸟,相信大家的留言都能帮助我,谢谢你们!

  • 工程右击属性下面    找有个程序入口    一般默认都是main

    你修改一下   然后将主函数名修改了  看看可以不

  • 您好!感谢您的再次回复!

            非常感谢您的回复,我现在使用的软件是CCS6.0在工程属性里面找到了您提到的一处关于自动运行的函数名称main,但是修改成其他名称后对于原函数的编译没有任何影响,然后修改了main()的名称与属性一致,再次编译还是报错,错误相同。

             我想应该是我在工程属性里面找到的位置不对吧,还请您具体说说,另外不知道有没有C语句在初始化程序的时候直接能够进行修改的?