This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ACIM 控制问题 - 关于IdRef设定和转子角度估算



各位前辈、大牛好:

小弟有两个ACIM 控制问题,累计到今年,特来请教!

背景:我用的例程(C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensored),用例程已经驱动电机飞奔起来了,但稳不稳定得看理论依据是否全部掌握,所有,现在心里感觉极为不稳。

例程里面的doc文件我仔细看过了,但有些地方没讲清楚原理(见以下具体描述),不知道还有没有 其他的支持文档或者陈述,来满足我这大大的好奇心!(*^__^*) 

1. IdRef设定

工程doc中,是这么写的:Note that the IdRef is set to be constant at a certain value that is not too much for driving the motor. Practically, it may be calculated from the rated flux condition.

IdRef就是这样被草草地提及了一下,附带doc并没有过多的解释!

- 那么这个变量的具体设定依据是什么?

- 如果应用在电动车这种’负载时刻变化‘的电机控制上,IdRef应如何设定?还能是一个确定值吗?

2. 转子角度估算

工程说明文档中介绍了由“电流模型”模块产生ACIM的转子角度Theta,但没有讲述清楚这个“电流模型”的理论背景,有没有相关资料可以分享?(一个搜索不到资料的伸手党,惭愧!)

感谢回答、指导!谢谢!

  • 试着来解答一下。
    1.矢量控制的话,id是为了产生额定的磁通,如果没有弱磁的话,id设定值一般等于空载电流。
    2.这其实是磁通观测问题。常用的有电压模型和电流模型。国内的运动控制教材就有。推荐陈伯时的《电力拖动自动控制系统》,上边有电流模型的基础讲解。