使用CCS7.4.1
程序中使用了结构体,定义为volatile,如:
volatile structTypeA abc;
此结构体代表某一功能块,有较多相同的、这样的功能块。
为了对这个结构体操作,例如初始化,就定义了一个专门用于赋值的结构体:
structTypeB xyz;
现在编了个函数,对各个功能块初始化, 原形为:
void Init_Fuction ( structTypeA *a, structTypeB x)
当使用Init_Fuction ( &abc, &xyz) 时出现警告:
Type #169-D argument of type "volatile structTypeA *" is incompatible with parameter of type "structTypeA *" file.c line 123 C/C++ Problem
谢谢大家!