本人目前从TI购得XDS100-V2的仿真器,目标板是F28035的电机驱动控制板,JTAG口只用了12个脚的,那两个EMU0和EMUI脚没有接出来(F28035上也没有这二个脚的定义引出)现在我在读ADC采样波形时出现无法实时仿真的现象,就是Graphic图形界面中无波形,并且CPU停止运行的现象,请问那二个脚是不是一定要接入仿真器才能实时仿真,在F28035上哪里引出这二个信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人目前从TI购得XDS100-V2的仿真器,目标板是F28035的电机驱动控制板,JTAG口只用了12个脚的,那两个EMU0和EMUI脚没有接出来(F28035上也没有这二个脚的定义引出)现在我在读ADC采样波形时出现无法实时仿真的现象,就是Graphic图形界面中无波形,并且CPU停止运行的现象,请问那二个脚是不是一定要接入仿真器才能实时仿真,在F28035上哪里引出这二个信号?
楼主你好!除了进入实时仿真模式,并将要观察的变量添加到grpha窗口中,好要在grpha窗口中运行持续刷新。要看clark.as的话,应该要输入&clark.as。
楼主需要注意设置你的图形刷新的时间窗口,然后看看你的图形窗口的坐标标尺有没有设置好,同时需要点击持续刷新按钮。
F28035上没有EMU0和EMU1. Jtag电路上最好保持此2引脚,因为有些仿真器需要此2引脚,接4.7K电阻上拉。
建议在Debug下Enable RealTime mode,并且在View 有 RealTime 有 Real time Refresh Option刷新时间等需要设置。