This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Solar HV DC-AC kit 如何改变逆变器输出电流与电网电压的相位差



您好!

我正在使用高压太阳能逆变器直流交流转换套机,正常情况下逆变器输出电流和电网电压同相位,单位功率因数并网,但如果我想通过发出无功功率来控制并网点电压的话,该怎么改变逆变器输出电流与电网电压的相位差呢?可以通过改变CNTL_2P2Z的Ref来改变么?

谢谢!

  • user5034040 说:

    您好!

    我正在使用高压太阳能逆变器直流交流转换套机,正常情况下逆变器输出电流和电网电压同相位,单位功率因数并网,但如果我想通过发出无功功率来控制并网点电压的话,该怎么改变逆变器输出电流与电网电压的相位差呢?可以通过改变CNTL_2P2Z的Ref来改变么?

    谢谢!

    相位问题是由锁相环控制,锁相环工作原理是先锁频率后锁相位。而相位锁相的目标为相位差为0,也就是你提到的Ref为0。请找到锁相环所在位置,并将其参考输入为你期望的相位差,该锁相环接受正/负相位,所以你可以按照你的需求制造出超前或滞后的锁相效果。

  • 我明白了!谢谢你!
    我还想请问一下这里的PLL锁相环是怎么控制电流与电压的频率和相位同步的。

    我理解的是通过dwPll_Trace_Freq=(dwPllCon_Out+dwInv_Frequency)*dwPll_Trace_Freq_Ratio 中的dwPllCon_Out的实时输出来跟随电网频率,通过设置dwInv_Frequency来设定电网频率, 不知道我理解的是否正确?

    关于相位:当ref为0时,通过PI控制器CNTL_2P2Z,使得PI控制器的Feedback:dwPhase_Err_Notch_Ou也为零,进而实现电流与电网电压相位同步的吗?
  • 是要做带功率因数校正的逆变器么,我现在正在找这块的资料,不知道楼主解决这个问题没