This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

密码区 地址分配



大家好,

马上要烧录FLASH了,但是看到网上说芯片很容易锁死,所以特意确认了下密码区的地址分配情况,如下(map文件中提取)

MEMORY CONFIGURATION

         name            origin    length      used     unused   attr    fill
----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
PAGE 0:
  RAML0                 00008000   00000800  00000004  000007fc  RWIX
  RAML1                 00008800   00000400  00000000  00000400  RWIX
  OTP                   003d7800   00000400  00000000  00000400  RWIX
  FLASHH                003e8000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASHG                003ea000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASHF                003ec000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASHE                003ee000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASHD                003f0000   00002000  00000004  00001ffc  RWIX
  FLASHC                003f2000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASHA                003f6000   00001f80  00001cee  00000292  RWIX
  CSM_RSVD              003f7f80   00000006  00000000  00000006  RWIX
  BEGIN                 003f7f86   00000072  00000002  00000070  RWIX
  CSM_PWL_P0            003f7ff8   00000008  00000000  00000008  RWIX
......

PAGE 1:
  BOOT_RSVD             00000000   00000050  00000000  00000050  RWIX
....................

  PARTID                003d7e80   00000001  00000001  00000000  RWIX
  FLASHB                003f4000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  CSM_PWL               003f7ff8   00000008  00000008  00000000  RWIX

其中PAGE0中的CSM_PWL_P0显示没占用,但是PAGE1中的 CSM_PWL  又显示占用了。

这种情况如果烧录程序的话到底会不会锁死芯片?如果需要调整地址段的分配,应该怎么修改呢?

请各位前辈指点,DSP新手。

  • 您好,
    可以通过查看DSP2833x_CSMPasswords.asm文件中的加密区是否有填充数据,还有确认on chip flash是否有修改,这两个方式来判断是否对芯片新进了加密。
    但若是再烧录过程中出现了电压不稳等情况,将导致芯片被锁死,这样您只能更换芯片了。