公司要求开发一款自己的串口烧写上位机,有没有串口烧写的过程、数据格式及通信协议介绍的文档。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"公司要求开发一款自己的串口烧写上位机,有没有串口烧写的过程、数据格式及通信协议介绍的文档。谢谢!"
ERIC
这是我之前做的回答:
1.使用上位��软件serial_flash_programmer.exe 把TXT格式的目标文件传送到CPU里面,这种情况下,BOOT MODE是不是要配置为SCI,即GPIO72=0,GPIO84=1?如果是这样的话,不就与GPIO84、85作为SCI的RX、TX冲突了嘛?
Eric: 不冲突,BOOT mode配置的GPIO口,只是在上电后,芯片跑到ROM里面的引导代码判断这两个脚的电平,判断过去,进入对应的引导模式,这两个脚的功能就释放了。
2.如果我想要用F2837xD_sci_flash_kernels这个例程俩烧写程序,如何操作呢,可以列一下烧写步骤嘛?
Eric: 查看这个路径C:\ti\controlSUITE\device_support\~Utilities\serial_flash_programmer
这个例程是TI做的SCI bootloader算法,即利用boot mode,将芯片配置成SCI boot模式,然后通过PC端的上位机软件serial_flash_programmer.exe 将这个kernel写进RAM中,kernel接管后续flash烧写的工作, 它将烧写对应的用户程序。
3.TI官方有提供关于bootrom例程吗?我在D:\Softwares\CCSv6.2\controlSUITE\libs\utilities\boot_rom\F2837x_revb找到的相关例程用不了,例程有错误。
ERIC: BOOTROM例程里面,应该也只是如何利用串口,将kernel接收后放到RAM而已,然后运行。
如果你要在线升级的功能,可以看我之间发过的F28M35的例子。如果接收BOOT MODE设置IO口这种模式的话,那就用第2点的这个就好。
关于串口升级,也有相关的帖子,你看看: