C2000 HVPSFB在编译调试过程中遇到的问题。
使用的是TI官方的HVPSFB VCM程序。文件如下所示,在编译过程中没有遇到问题和警告。
但是在调程序的时候发现了几个不正常的地方,需要帮我解答一下。
(1)主程序中断现在是可以进入的,但是不太正常。
我之前编写中断的经验,主程序没问题的话,用Ctrl+鼠标左键是可以进入到中断程序中去的。例如,我之前F28335的程序,点到中断上就可以看到中断里面的程序。
(2)上述的中断实际上执行了的,但是中断执行后需要跳转到ADCDRV_4CH的程序中,但是我在程序中设置中断点,步进的调节,发现程序似乎没有执行这一段。同样的,CNTL_2P2Z的情况也是一样的。