楼主在调试时,请确保按照以下步骤操作。 如果楼主是这样操作的,请使用F28M35x_examples_Dual\blinky下面的例程试一下。这个例程我这边确认是没有问题的,两个核都可以在FLASH中跑起来。
1:[Launch Selected Configuration
] 2:[Connect Target] Master Subsystem
3:[Connect Target] Control Subsystem
4:[Load Program] Master Subsystem(blinky_dc_m3.out)
5:[Load Program] Control Subsystem(blinky_dc_c28.out)
6:[Reset CPU] Control Subsystem
7:[CPU Reset] Master Subsystem
8:[CPU Restart] Master Subsystem
8:[RUN] Master Subsystem
9:[RUN] Control Subsystem {do not do a restart}
上面步骤是论坛一个专家说的,可是每一步具体怎么操作?
1.可以不管
2.3.Connect Target?我只能在DEBUG进去后才能连接另一个核
4.5.Load Program CCS5.2中没有直接可以LOAD的菜单选项,或者DEBUG进去后可以再LOAD其他的文件
6.7.8.9.这几步我知道。但前几步怎么连起来操作?