This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28035在低功耗模式下,能通过CAN进行唤醒吗?

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请问一下,我现在想通过在TMS320F28035工作在低功耗模式下,通过外部CAN通信来唤醒MCU,请问一下CAN能唤醒吗?我在数据手册上没有说CAN能唤醒,谢谢

  • WDINT信号使得安全装置可被用作一个从IDEL/STANDY模式的唤醒。
    在STANDBY模式中,器件上的所有外设关闭。仍然可用的唯一外设是CPU安全装置。这个模块将关闭OSCCLK。WDINT信号被馈送到LPM块以便它可以将器件从STANDBY唤醒(如已启用)。更多细节,请见节3.9低功耗模式块。
    在IDLE模式中,WDINT信号可通过PIE来生成一个到CPU的中断来将CPU从IDEL模式中唤醒。在HALT模式中,CPU安全装置可被用于通过一个器件复位来唤醒器件。
  • 请参见器件datasheet中的table6-18, CAN可用于从IDLE模式唤醒,但不能用STANDBY或HALT模式。
  • 你说的是通过看门狗中断来唤醒,但是如何在HALT模式下是不是不能通过CAN总线来唤醒啊,我查看了一下手册,上面描述的是通过看门狗中断或者指定GPIO A来唤醒?是这样的吗?