This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28377S编写二次bootloader遇到的问题

        正在开发基于CAN的28377S在线升级,根据论坛的经验帖,大部分已经做出来了。思路如下,进入bootloader前的coderstart,首先判断需不需要升级,需要升级,进入升级状态,通信完成新的APP的接收,存入,升级成功后,进入APP运行。如果不需要升级,就直接跳转APP。

       对于APP,成功运行后,升级状态标记为不用升级状态。如果接收升级指令后,能够改变升级标志。利用看门狗软件重启进入升级程序,进行判断,进而升级程序。

       我已经完成了bootloader的接收程序和跳转,跳转到APP后还能发送升级指令成功返回到bootloader。但是如果程序运行在APP的时候按下复位按钮,程序会将进入异常中断,如果在APP运行的时候发送指令返回到bootloader再复位就不会有这个问题。

      我进行了单步调试,发现运行在APP的时候按下复位按钮,FLASH_ECC会莫名奇妙的使能,然后触发NMI,这个和debug的时候restart的效果相同。但是一旦我使用debug的CPU reset,就不会有ECC的问题。我已经把APP和bootloader里面的ECC都关掉了,APP还屏蔽了Initflash()。不知道问题出在哪。请各位指教。

  • 解决了,判断升级不能放到code_start里面,感觉28377S复位自动开ECC ,必须放到InitSysCtrl()后面,而且再InitSysCtrl里面要关掉ECC。
  • 楼主还在吗。。。我也遇到这样的问题,但是没法解决。我用ccs烧进去的用户app,在BootLoader可以跳转过去,但是用BootLoader烧进去的用户app就无法跳转过去,但是在memory browser里面看分区数据,是和ccs烧进去的一样。
  • 那就是跳转的程序写错了吧,或者你是怎么判断是否有执行app呢?如果是用通讯判断的话。跳转之前需要清中断

  • 那也不对啊,因为用ccs烧写进去的app,我用BootLoader是能跳转过去的,直接跳转地址,asm(" LB 0x88000");但是我用BootLoader把app烧写进去的话,BootLoader跳转不过去,然后就复位了。
  • 跳转语句你参考一下别的帖子有写,不是这么简单的一句。
  • 刚刚还用ccs测试了一下,对用BootLoader烧写进去的app,进行了debug的仅校验不烧写不清除,校验是成功的,可以直接运行起来。现在很懵逼,上面的测试证明了BootLoader的烧写没问题。其次,用ccs烧写的app,BootLoader又可以正常跳转运行。也就是说,跳转也没问题啊。我现在怀疑一点,就是会不会是ECC的问题,我想知道如何用汇编关闭ECC验证。
  • 那你的app里面sysctrl里面的flash初始化注释了吗
  • 我之前就是用论坛的其他的经验贴的跳转,后面为了debug可以看到跳哪里去了,才用汇编的,然而,换回来函数指针跳转,还是不行。
  • 注释了,里面是这样的,
    void InitSysCtrl(void)
    {

    DisableDog();

    #ifdef _FLASH

    memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize);
    //InitFlash_Bank0();
    #endif

    EALLOW;

    GPIO_EnableUnbondedIOPullups();

    CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_A = 1;
    CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_B = 1;
    CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_C = 1;
    CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_D = 1;

    if(*((Uint16 *)0x5D1B6) == 0x0000){

    AnalogSubsysRegs.ANAREFTRIMA.all = 31709;
    AnalogSubsysRegs.ANAREFTRIMB.all = 31709;
    AnalogSubsysRegs.ANAREFTRIMC.all = 31709;
    AnalogSubsysRegs.ANAREFTRIMD.all = 31709;
    }

    CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_A = 0;
    CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_B = 0;
    CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_C = 0;
    CpuSysRegs.PCLKCR13.bit.ADC_D = 0;
    EDIS;

    #ifdef _LAUNCHXL_F28377S
    InitSysPll(XTAL_OSC,IMULT_40,FMULT_0,PLLCLK_BY_2);
    #else
    InitSysPll(XTAL_OSC,IMULT_20,FMULT_0,PLLCLK_BY_2);
    #endif

    InitPeripheralClocks();
    }
    我把InitFlash_Bank0(),给注释了,还有其他办法不?
  • 可以参考一下你的代码吗?或者把我的源码发给你看看?huangjoker0913@163.com
  • 我实习中,代码没带。我觉得你可以参考我的第二个回复。在initsys里面关闭ecc
  • 我已经关闭了,就是没效果。。。