你好,
我正在阅读 controlsuite里面的程序IDDKv2_PM_Servo_F2837x_FCL_Example1 ,在FCL_IDDK_PM_Servo_F2837x.c程序里的注释第1232行和1238行分别表达如下:
1232行 :// ADC A EOC of SOC1 is used to trigger Motor Interrupt
1238 行: //PWM11 INT is used to trigger Motor Control ISR
Motor Control ISR 我认为是指interrupt void MotorControlISR(void). 这个主中断程序;
Motor Interrupt这个是指的什么程序呢?不是很明白,猜测下只是CLA里面的某个任务么?