采用串口升级的时候,更新的程序代码是通过SCI口发送给DSP的,我看见论坛上有人说发送的是二进制文件,请问是通过串口调试工具直接发送.bin文件吗?还是把二进制文件打开,把里面的内容拷贝到文本文件.txt里,然后发送文本文件啊?另外,我怎么可以知道我的二进制文件大小是多大呀?因为我接收的时候希望通过二进制文件的大小来判断是否接收完毕。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用串口升级的时候,更新的程序代码是通过SCI口发送给DSP的,我看见论坛上有人说发送的是二进制文件,请问是通过串口调试工具直接发送.bin文件吗?还是把二进制文件打开,把里面的内容拷贝到文本文件.txt里,然后发送文本文件啊?另外,我怎么可以知道我的二进制文件大小是多大呀?因为我接收的时候希望通过二进制文件的大小来判断是否接收完毕。
如果需要BIN文件的话。
C:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools\bin--hex2000.exe
这个文件我也是有的。我只是想知道发送的二进制文本文件是.bin还是.txt?以及如果知道二进制文本文件的大小,也就是 我从哪里可以看见我要烧写的代码是多大?从.map中能看出来吗
Jones,你好,我怎么发表不了问题啊,我发表问题链接为灰色的。借此回复问这个问题,谢谢!