This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何使用docking stn usb emu r3

大家好 我是剛接觸MCU的新手 目前已成功利用simulink燒入程序 進入MCU flash中 
但有一些疑惑一直找不到相關資訊 

就是有關於如何配置docking stn usb emu r3 這塊板子 我在control suit內中有找到 其 schematic 但 仍無法清楚了解該如何配置
裡面有許多代號縮寫 

比如

在USBDockingStation_Schematic [R3] 這份文件中有提到 boot for F2833X 然後就出現了 GPIO-84~87 這個意思是否指說當我要使用docking stn usb emu r3 +F28335 要將這4個開關連接起來(J84~87)?還是有其他意思
另外 關於

V33-ISO GND-ISO 等相關ping腳的作用 也都不甚了解 在網路上搜尋一直找不到相關介紹文件 

想請教各位高手們 能否給小弟一點意見 好讓小弟入門學習 
F28335 controlCARD ZJZ Schematic [R2.2].pdfUSBDockingStation_Schematic [R3].pdf

  • 请问您用的哪块板子,可以解释下docking stn usb emu r3 具体是什么么,以及您要完成哪项工作?
    F28335 controlcard 上的 GPIO-84~87是用来选择启动模式的,可通过datasheet给出的进行配置。