This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PWM周期及控制周期的疑惑



你好,我在之前的PWM整流器编程中控制和PWM都是用一个同一个中断完成的,先是采样调理,锁相环路,坐标变换,PI控制,SPWM输出或SVPWM输出,即一个周期采样一次,运算一次,PWM更新一次 ,输出一次。但是最近有个案子,输入电感比较小,要求PWM频率较高,发现同一个周期运算时间不够了,有看到采样,PI控制放到一个低频中断,PWM输出放到高频中断的例子,这样不是一个运算周期输出几个同样的PWM波吗,不知道这样有什么影响,在PWM更新重载时有什么要求吗。