This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dsp28335 FlashAPI函数调用返回出错



最近在做一个28335的bootloder  编程后通过仿真器进行验证,发现 Erase() Program() 函数都能正常运行,Flash能正常擦除,也能正常通过调用API函数正常写入数据,但是在写入数据后 调用Flash_verify() 函数对数据 进行验证时,却总是报错,返回40, 按照TI提供的API文档,检查了很多遍,实在想不出是什么问题,缓存数据 和Flash中数据也一模一样,为什么还是会报错?通过调试运行一步一步的执行汇编 语句,看了下,验证第一个字节就出错 然后直接跳转。

就这个小问题整了一天了,cmd文件也检查了很多遍,程序是否在 ram中运行 会影响运行结果,各种各样的疑问都试了一遍最终还是没法得到正确的答案。想请教下各位,可能还存在什么原因 会引起这样的问题!!! 拜托大家出出招。