This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS的Debug模式下编译正常切换到Release就是一大堆错误



请问下:

CCS的Debug模式下编译正常切换到Release就是一大堆错误,怎么解决呢?

  • "CCS的Debug模式下编译正常切换到Release就是一大堆错误,怎么解决呢?"
    Eric:
    其实debug和release 只是两种不同的叫法而已,在不同的模式下,配置了不同的模式,如flash 或RAM的CMD,一些相关库和头文件的链接。
    按照这个道理,其实你不必切换到release模式,你直接可以用debug模式,如果要烧写到芯片,则更换flash的CMD,包括code start的asm文件。然后可以直接用debug模式直接烧写和调试。
    当然,你在release模式的这么多错误,有可能也是一些头文件路径没有设好之类的问题。
    所以,简单的解决方式是,你直接用debug模式去烧写即可。