请教一下专家,最近在做F28M36X BOOT ROM 下载hex有几个问题咨询一下,以下是我理解的
1: 芯片内部时钟振荡器(internal zero-pin oscillator) 不能用于PLL输入做系统主时钟.
2: M3的默认UART管脚是PA0_GPIO0,PA1_GPIO1. c28的SCI管脚是PF3_GPIO35,PF4_GPIO36,不能共用M3的串口pin脚,
要想用boot rom烧录程序必须两套串口接口.
3: M3如何启动c28进入SCI BOOT模式,发的啥IPC指令,有没例程?
4: controlSUITE里面例程没有像别的芯片例程的F28m36x_sci_flash_kernel,这个哪里搞的到?
感谢!