This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

f28m35 中的DSP和哪个DSP是一样的?



如果没有一样的,最接近的是哪款?我发现好多寄存器地址都不一样啊

  • 楼主你好!

    F28M35的DSP核从性能的角度来说已经到达了delfino的水平,全系列包含FPU和DMA;但同时在外设和集成度的方面又和Piccolo比较相近。

  • 所有C2000的架构都是差不多的。寄存器地址不一样没关系,直接使用头文件,没有任何区别的

  • 首先,你的问题很好理解,楼上也都做了回答,但这个提问方式不很准确。

    一颗单片机或DSP,这最基本的几个部分包括CPU内核、peripherals外设和memory存储器。

    标题里说DSP和谁接近,如果你是问F28M35x的内核和谁的最接近,那答案是所有C28系列都是完全一样的,即采用的同一个C28x内核(目前为止,包括F281x,F280x,Delfino和Piccolo也都采用该内核,Delfino是浮点,但其内核还是C28x,只是增加了一个共用C28x流水线的FPU而已)

    所以,你提到的是寄存器,那实际上是问外设,那么,C28x系列芯片对应的外设有不同的版本,一直在持续地增加功能和改进,所以看上去有很多不同,比如讲ePWM,它有多个不同的版本,越新版本的功能越强,具体可以参考文档TMS320x28xx 28xxx DSP Peripheral Reference Guide里面有详细的描述。而涉及到地址部分,则需要查找对应的Datasheet和TRM(Technical reference manual)去确定。