This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于InstaSPIN user guid 中PI Tuning的疑问

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

大家好

我在用28335做永磁同步机电机的控制

是双电机的控制 控制一个执行机构

传感器是24位绝对式光栅

目前完成了两个永磁同步机的位置和速度控制

性能优化理论依据想参照

InstaSPIN-FOCTm and InstaSPIN-MOTIONTm User Guide 中的Tuning Regulator ,第393页中的零点为什么是S= Ki Series呢

再有就是393页最后的小信号传函是什么意思呢

  • 论坛手机端不支持插入图片吗  试了半天 也不行 没改版之前可以插入

  • 疑问1. 零点为什么不是-Ki呢,控制理论基础不好,麻烦大家知道的解释下?

    疑问2. 这个小信号传递函数的理论依据是什么呢?

    疑问3. 电机的绕组电感和绕组电阻是确定的,那么Ki就是确定的,将Ki设置为等于极点值是什么意思呢?选定电机以后ki应该就是固定的了吧,怎么还能进行设置改变其数值呢?

    疑问4. Bandwith和G(s)是什么关系呢,理论基础不好,大家知道的指点一下

    疑问5. 经过变换以后,系统只有一个极点,没有零点,而Ki是系统的零点。没有零点,但是Ki又是系统的零点,有和没有该怎么理解呢?

  • 这是12.3.5.6章节的描述

    399页有如下描述

    疑问6. 我看不出12.3.5.6章节和等式51、52有什么关系

     


    疑问7. 上面的这段描述同样提到了12.3.5.6章节,我同样看不出这个章节和这里的描述有什么关系

    疑问8. 等式54是在什么条件下怎么得来的呢?为什么当requency equal to the zero inflection point frequency multiplied by δ"时增益为0dB呢?

     

    其他


    这里的乘号写错了,应该是加号,望再版时改正

  • 问题1,
    从描述看s = Ki_serie意思就是零点是Ki啊。这里标注的Ki_serie只的是用串联型的PI结构来推导的即 G(s) = Kp_serie(1+Ki_serie/s)
    而不是传统意义上我们理解的,也叫并联型PI,即 G(s) = Kp + Ki/s

    问题2~8,这些问题都是自动控制原理的内容,如果想把这些问题从理论基础层面讲清楚,是需要把自动控制原理的大概两到三章的内容全贴上来。所以这几个问题都太大了,实在是不太好几句话说明白,而且想完全彻底的搞明白,还是建议去找自动控制原理的教材,去理解带宽,零点,极点等。
    这里用来计算KP,KI的方式是自动控制原理的零极点对消的办法,可以根据一些疑惑点去查找教材的知识点解释。
  • 您好 感谢帮助

    对于疑问1,零点应该是指使传递函数分子为零对吗,那么零点为什么不是  -Ki series (负的Ki series) 呢?

    对于问题2,理论相关,我去查资料

    对于问题3,可能是那段英文描述造成的歧义,从后文的距离计算参数看,电机参数R L确定以后,Ki series也就确定了

    对于问题4,理论相关,我去查资料

    对于问题5,理论相关,不理解,我去看资料

    对于问题6,和理论没关系,12.3.5.6的那段引文描述和式51、51我认为没关系,是不是手册里写错了。12.3.5.6只不过是介绍了SpinTAC的优势。

    对于问题7,和理论没关系,同问题6,看不是和相关章节的描述有什么关系

    对于问题8,理论相关,我去看资料

  • 第一点. 从这里的描述看,相移180度是对系统好的是吗?


    第二点. 从11.8看,阻尼系数越小,相移越接近180度,那么是阻尼系数越小越好吗?


    第三点. 阻尼系数越小,超调越大,因此阻尼系数不是越小越好

     

    疑问9. 以上三点,看起来是矛盾吧?

    第一点. 从这里的描述看,相移180度是对系统好的是吗?

    第二点. 从11.8看,阻尼系数越小,相移越接近180度,那么是阻尼系数越小越好吗?

    第三点. 阻尼系数越小,超调越大,因此阻尼系数不是越小越好

  • 疑问10. 这段描述中写的“通常不接受远大于30的值,同样是因为过冲数量太大” 可是从图中看,大于30,早已没有了过冲,这句话是不是写错了,如果大于30也会有较大过冲,那么阻尼系数到底是应该设大还是设小,设小会有过冲,设大也会有过冲,,矛盾吗?

  • 漏写了一个疑问

    疑问11. “值为1.0 时所对应的条件是:开环增益截距为0dB 且刚好在电流控制器带宽的频率处”

    这里的1.0,是指阻尼系数吗。如果1.0是个关键点,为什么不在11-9图中描绘出来呢?

    在有为什么说刚好在电流控制器带宽的频率处呢?

    是根据阻尼系数1.5的曲线估计出来的吗

  • 疑问12.举例里的积分系数都很大,几百,可是TI的例程如HVPM_Sensored等例程并没有这么大的积分系数
    ,这是为什么呢?

  • 那位朋友帮忙解答下帖子中的一些疑问 多谢

  • 哪位朋友帮忙解答下帖子中的一些疑问 多谢

  • 哪位朋友帮忙解答一下
    问题1
    问题6
    问题7
    问题10
    问题12
    谢谢
  • 对于问题12

    在qgs_gui_universal.pdf第37页计算电流环Ki有如下公式

    Ki=CTRL_FREQ_HZ / Ls * Rs

    从这个公式看 Ki应该和控制周期或者频率有关系

    对比InstaSPIN user guide 404页的计算举例
    Ki=R/L=667(Rs=0.4ohm Ls=0.6mH)

    这个667的积分系数 在使用的时候 我猜是不是应该乘以电流环的控制周期呢?

    qgs中用频率乘以R/L是为什么呢 频率是K级的 乘以频率不是会得到更大的一个积分参数了嘛 ?

    以上疑问请大家帮忙解答下
  • 请大家帮忙解答一下帖子中的问题
    1
    6
    7
    10
    12

    另请问Insta_SPIN Tuning PI章节的电机小信号传递函数适用于BLDC嘛
  • 请大家帮忙解答一下帖子中的问题
    1
    6
    7
    10
    12

    另请问Insta_SPIN Tuning PI章节的电机小信号传递函数适用于BLDC嘛
  • 帖子中的疑问请大家指点一下 多谢
  • 请大家帮忙解答一下帖子中的问题
    1
    6
    7
    10
    12

    另请问Insta_SPIN Tuning PI章节的电机小信号传递函数适用于BLDC嘛
  • 请大家帮忙解答一下
    对于问题12

    在qgs_gui_universal.pdf第37页计算电流环Ki有如下公式

    Ki=CTRL_FREQ_HZ / Ls * Rs

    从这个公式看 Ki应该和控制周期或者频率有关系

    对比InstaSPIN user guide 404页的计算举例
    Ki=R/L=667(Rs=0.4ohm Ls=0.6mH)

    这个667的积分系数 在使用的时候 我猜是不是应该乘以电流环的控制周期呢?

    qgs中用频率乘以R/L是为什么呢 频率是K级的 乘以频率不是会得到更大的一个积分参数了嘛 ?

    对于电流环Kp参数,依据Instaspin手册400页的公式58得,Kp=bandwithxL

    在motorware手册qgs_gui_universal第37页中的描述,Kp=1/4 x bandwith
    其中bandwith=[L/CTRL_FREQ_Hz x IQ_CURRENT / IQ_VOKTAGE]

    这两种计算公式之间是什么关系呢
    按照qgs中的计算方法,用InstaSPIN中的计算方法计算出的Kp是不是也要乘以电流环的控制周期呢
  • 帖子中的疑问 麻烦大家帮满看下 谢谢
  • 有没有人能帮忙解答一下