This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS的版本更新速度飞快,作为老的开发者不太理解TI这么频繁的更新CCS版本的用意,作为新的开发者也会在选择CCS版本上有些犯难。
求一篇科普贴,总结一下CCS从3.3到最新的8.0的更新脉络,包括:各版本的特点与不同。使开发者能够更好的选择合适的CCS版本作为自己的开发工具。如果能够也说明一下未来CCS的发展那是更好。
当然也希望大神能够说一下,TI这么频繁更新CCS版本的用意?
谢谢!!!
CCS版本的升级其实有很多方面的因素,不过通常来说是基于以下几点考虑(以版本号v6.1.3即vx.y.z为例说明):
1. 小版本z的升级通常都是针对小问题的修复(bug fix);
2. 中版本y的升级一般是功能的增加,包括CCS本身的功能、新增芯片、升级相关工具如TIRTOS,编译器和调试器等;
3. 大版本x通常是针对电脑操作系统和Eclipse版本的升级;
以上内容可参考楼上文件回复,也即CCS下载链接的Notes部分说明:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS
特别地,对于C2000系列芯片的开发而言,建议可以查看以下链接了解不同芯片对于不同CCS版本的要求: