This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于28075的CMPSS应用的问题



各位TI的技术支持工程师你们好,我这边有个问题想请教一下。

目前我们项目组准备用28075这款芯片设计一款变流器。准备用到这款芯片的CMPSS功能来实现过流保护,具体点说就是当发生过流时,CMPSS会触发ePWM模块的TZ模块,使ePWM模块的输出为指定电平(这里假设是低电平),而不再输出占空比,这样就可以使被控制的IGBT管子不再进行开关动作(我们俗称的“封波处理”)。

我的问题是,因为我们设计的变流器是三电平变流器,因此封波处理需要有一定的时序控制,意思就是说,我希望当过流发生时,也就是CMPSS触发ePWM模块的TZ模块后,ePWM模块不会立马输出低电平,而是经过了指定的时间后,再输出低电平。请问下这可以实现吗?