以上是我的电路图
以下是问题描述:
我按照电路图将这一个部分的电路焊接好后使用XDS100V3烧录了c2000ware中的关于此芯片的LED_ex1_blinky代码,在修改了相关GPIO口后可以正常运行,接下来我修改到FLASH运行也一样可以运行,再然后问题出现了,断开仿真器上电程序无法运行,于是我在论坛上搜索和实验了许久,遇到的现象如下:
使用的是CCS8.1 仿真器是XDS100V3.
以下是现象:
1.连接仿真器烧写到RAM里与FLASH里均可以顺利运行到_c_int00以及之后的main函数块,但是两者在点击CPU RESET之后都无法正常运行到_c_int00函数。
2.我测试了我手上的28377S和28377D LaunchPad,这两块板子无论是在RAN里还是在ROM里均可以正常运行,点击CPU RESET也可以正常运行。
以下是我的问题:
1.我的0049c的板子上GPIO24和GPIO32都是悬空的,那么在Standalone模式下默认就是从FLASH中启动,但是现在为什么无法从Standalone模式启动而且在连接仿真器的情况下Bootloader也无法执行到_c_int00函数呢?