我先对flash烧写过,但是现在要在RAM上面仿真;我担心flash上面的数据若没有删除,会带来干扰。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我先对flash烧写过,但是现在要在RAM上面仿真;我担心flash上面的数据若没有删除,会带来干扰。
不会的,RAM上仿真时,只要确保你load的是基于RAM command文件对应的.out文件即可。
如果还有担心,可以通过附件的方法(类似,不一定完全相同)在load前后将flash的内容都读出来,进行比较。
不会的,只要从RAM BOOT就没有问题,只要连接着仿真器就是从RAM Boot的,不要担心。