This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如上图所示,这是InstaSPIN User Guide中电流检测部分的描述
请问这里的17.30A/V是指正负17.30A对应0到3.3V吗?
也就是
17.30A对应3.3V
0A对应1.65V
-17.30A对应0V
电流检测电路如下
这个电路我用Multisim和Tina都仿真过,但是似乎都有问题
Multisim仿真结果如下(没有用真实器件仿真,采用虚拟器件仿真):
上图为直流电流源给定17.30ADC,输入输出仿真结果图。VCC1、R4、R5这部分电路的作用是什么呢,是设置一个直流偏置点吗?可是这点的电压随着输入电压的而变化是为什么呢,请看接下来的仿真图
下图为输入电流为0A时的仿真结果。可以看到,万用表XMM2显示电压为R4、R5对VCC1的分压。且最终输出也为这个分压值,但是这个分压值是1.576V,为什么不设计为3.3V/2=1.65V呢?
上图为输入电流-17.30A的仿真结果,可以看到R4、R5分压点的电压又变化了。
通过上面三种直流电流输入条件下的分析结果看,检测电路像是对应为:
17.30A对应3.3V
0A对应1.65V
-17.30A对应0V
用正弦信号仿真的结果如下,因采样电阻为10mohm,所以用信号源模拟采样输入信号
上图为Multisim连续信号仿真图,输入信号为频率500Hz,幅度86.5mV的正弦信号(模拟峰值电流8.65A)
从仿真结果看,电流为峰值为8.65A时,运放输出范围接近轨至轨,那么电流的检测对应关系是不是应该为:
8.65A对应3.3V
0A对应1.65V
-8.65A对应0V
上图为Multisim连续信号仿真图,输入信号为频率500Hz,幅度173mV的正弦信号(模拟峰值电流17.30A),可以看到,输出信号出现失真
用Tina的仿真结果也不理想
上图为输入86.5mV 500Hz正弦,已出现失真
上图为输入173mV 500Hz正弦,同样失真
其实,InstaSPIN User Guide5.2章节介绍的电路并没有DRV8312的检测电路复杂,也很好理解,可以最终设计时DRV8312为什么没有用5.2章节介绍的电路呢?
疑问1. DRV8312电流检测电路原理
疑问2. 3.3/0.01/19.08 = 17.30A/V ,这个电流检测关系是怎么对应的。对于AD输入范围0V到3.3V,电流是如何对应的,0V对应多少A,1.65V对应多少A,3.3V对应多少A?
在Multisim中用真实器件作了仿真 结果如下:
下图为输入峰值正负86.5mV正弦信号,模拟峰值正负8.65A的正弦信号,用直流档位观测,可以看出输出同样得到了正弦
下图为交流档观测,可以看出,得到了对称了正弦信号,信号没有失真
下图为输入0V,模拟0A电流的波形,可以看出,0A时运放输出为R4、R5对2.5V分压,1.587V。对2.5V的分压为什么不设置为1.65V呢
输入173mV模拟17.3A电流峰值是依然失真
交流档位观测如下:
不过,从头文件中的定义可以看出,17.3A为Full Scale,因此,测量范围应该为正负8.65A对应0V到运放供电电源,至于为什么将0A设置为1.587V而不是1.65V,是应为运放电源上的RC滤波吗?
qsg_hw_drv8301_revd.pdf中的这段描述是什么意思呢,为什么是Insure that your IQ variable is >= 0.5 * the ADC value
USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 这个变量的含义是什么呢?
Insure that your IQ variable is >= 0.5 * the ADC value
# USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (10.0)
然而,在DRV8301电路板中,滤波电路的设计是和InstaSPIN手册5.2章节的电路一致的,那么8312中为什么使用了另外的结构呢?
下图为DRV8301电路板电流采集电路仿真,检测电阻为0.002ohm,电流检测峰值为41.25A,仿真时用正负82.5mV正弦模拟电流。
0A时,运放输出为1.65V
DRV8312中为什么没有用类似的电路呢
您好 感谢您的帮助
您的解释可以理解
请问您能否解答下在DRV8312电流检测电路中 为什么不将偏置点设置为1.65V呢
28.7K和49.9K对2.5V的分压是1.59V