This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

rts2800_fpu32.lib



最近debug时候遇到个问题:

我使用CCS7.3.0,F28377D,使用CPU1。

在Debug时候,遇到下面情况
正常情况下,应该还有一行c_int00()的。
在load到RAM的时候,也能运行,没有什么其它异常,也没有太在意这个。
在load到flash,全部在flash也正常,但是如果有代码copy情况下,就异常了。
把以前的版本代码导入,重新编译,还是一样异常(以前都是正常的)。
后来找了很久原因,发现把工程里面的rts2800_fpu32.lib文件删除(在项目属性里面还是添加了rts2800_fpu32.lib),就一切正常了。
整个项目过程中,只更新过编译器,软件没有更新。